This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:LM5149输出电压至输入电压份额和保留保护功能问题。

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357645/lm5149-lm5149-vout-to-vin-shottky-and-reserve-protect-function-question

器件型号:LM5149

您好、专家:

我想问一下 LM5149的反向保护说明。 当 VOUT 大于 VIN 2V 时、有一个内部 ESD 二极管可以帮助 VOUT 放电、但我看了方框图却看不到。 它实际上在那里吗?

此外、说明建议在 Vout 引脚和 VIN 之间添加一个外部肖特基二极管。 如何选择此方法所需的肖特基规格? 由于这个不在演示板上、我必须添加它吗?
我们目前将其应用于38V 至25V 300W 输出和38V 至12V 180W 输出。 请提供建议,谢谢。

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我们没有在方框图中显示该变量、但它存在于方框图中。 如果 VOUT > VIN、直流电流将流经上述二极管并导致器件损坏。  在 VIN 引脚上放置一个二极管、以防止直流电流 从 VOUT 流向 VIN。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了。 感谢您对问题1的评论。

    如何 在 Vout 引脚和 VIN 之间添加一个外部肖特基二极管?

    这是必要的吗? 肖特基的任何推荐规格?

    埃德迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    理论上采用旁路二极管方法将提供保护、但没有任何东西限制电流、该电流应该很可能是 V 正向压降接近 ESD 二极管的击穿电压。  我建议遵循数据表中的建议并使用阻断二极管方法。  如果不这样做、则需要确保旁路二极管方法在所有情况下都能提供足够的保护。  如果是我、我会使用数据表中详述的二极管阻断方法。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baba:

    但数据表仅给出此提示;TI 建议在 LM5149的 VIN 引脚上串联一个肖特基二极管,以防止反向电流从 VOUT 流向 VIN。

    没有任何规格推荐,您能否分享任何指南线如何选择规格的肖特基二极管? 或者我们也可以错过该二极管、是否可以使用内部 ESD 二极管来保护外部应力尖峰?

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    请添加能够达到1A IF 且 VRRM > VINmax- VCC 的小信号肖特基。

    按如下所示放置二极管、希望这会有所帮助。

    大卫。