This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:微控制器与高侧 FET 驱动器之间的连接

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940, BQ76200, BQ78350, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359177/bq78350-r1a-connection-between-microcontroller-and-high-side-fet-driver

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ78350、BQ76930、 BQ76920、BQ76940

您好!

在高侧 FET 驱动器(bq76200)数据表的图9-4中、微控制器符号有4个标记为 GPIO 的引脚、而微控制器数据表只有2个 GPIO 引脚(GPIO A 和 GPIO B)。 控制器和驱动器之间的连接是否可以这样实现?:

  • GPIO A --> CP_EN
  • GPIO B --> PMON_EN
  • \PRECHG --> PCHG_EN
  • 警报 -->警报

提前感谢、

Julián μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq78350 无法控制 bq76200 -您必须使用专用 uC、如 bq76200数据表图片所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我正在尝试基于 BQ76930 AFE 电池监控器构建整个系统。 如果您看一下 BQ769x0 数据表、在图9-4中会提到图片中显示的微控制器是 BQ78350。

    此致、

    Julián μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq78350不会直接控制 bq76200。 您必须使用 uC 控制 bq78350 GPIO 引脚、从而控制您参考的原理图中的 bq76200。 见 https://www.ti.com/lit/ug/sluubd3e/sluubd3e.pdf 中的14.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq78350 uC 的数据表中有一个原理图说明 bq78350 uC 可以控制 bq76920 AFE (BQ78350-R1A 数据表)。 这是因为 bq78350 uC 只能 独立地控制 bq76920 AFE、并且 bq76930 AFE bq76940 AFE 需要附加的外部 uC 来控制 bq78350 uC

    据我了解、在功能方面、bq76930 AFE 直接替代了 th bq76920 AFE、唯一的区别是它支持的电池数量。

    是否可以使用外部 uC 对 bq78350 uC 进行编程并将其保留为独立单元?

    此致、

    Julián μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq78350的 GPIO 是从外部 uC 写入 bq78350的直接传递。 如果您将 bq78350连接到 bq76200、bq78350本身不会执行任何操作。 这就是我的意思、即它无法控制 bq76200。 您需要直接控制 bq76200的 uC、或者如果需要、您可以选择使用由 uC 控制的 bq78350的 GPIO。