This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:充电问题

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359068/bq28z610-charging-problems

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我的充电能力有问题:

我使用 bq on 电压阈值、而不是 SOC%、用于保护 ECC...

我的设备已连接到充电器、它处于100%状态。

几天之后,我的电池下降到92%的电压电平8170 mV (两个寄存器 TC 和 FC 清除电压都在8200而寄存器设置为8400 ),但仍然连接到充电器时没有发生任何事情。

这些是处于92%时仍然插入充电器的寄存器值:DSG = 1、CHG = 1、XCHG = 0和 XDSG  = 0  (因此充电已启用、因为我处于8200mV 的清除电压下且没有故障)。

但只有当我断开并重新连接该器件上的充电器时、充电才会开始。

我该怎么做才能让充电器在断开充电器时不进行"重置"充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否发送与此行为相关的 bqStudio 日志文件和 bqStudio gg 文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于该器件连接到微控制器、因此我无法提供 bqStudio 文件。  

    是否有需要监督的登记册或行为? 我可以通过 I2C 读取寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    拥有日志文件将使调试您记下的行为变得更容易。 很奇怪、您无法充电、因为看起来 CHG FET 已启用。 您是否成功完成了学习循环? 此外、您使用的电池的 chemID 如何匹配?

    此致、  

    Jonny.