This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:TPS7A7002

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359669/tps7a7002-tps7a7002

器件型号:TPS7A7002

您好!

建议将 LDO 的 NC 引脚连接到大型平面区域。 是否建议将其连接到接地层?

另外、在什么时间点、LDO 一旦检测到3.36A 就会开始限制电流?

此致、

Sharadhi G R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharadhi:

    1) 1)是、我们建议将 NC 引脚连接到 GND 平面。

    2)根据经验、现代 LDO 的电流限制保护电路接合量约为50us。  我们对于此 LDO 或我们的大多数 LDO 没有这种特点、因为保护电路只需要尽可能快的速度来保护 LDO。

    谢谢。

    斯蒂芬