主题中讨论的其他器件:USB2ANY
您好!
我有一个通常通过 USB2ANY 和 GUI 与之通信的 EVM 板。 我用于通过 GUI 发送一个唤醒信号、然后与自动寻址通信。 但是、我无法再与 EVM 板进行通信。 虽然作为 USB2ANY 硬件成功连接、但 IC 的 LED 在 WAKEUP 信号后不会亮起、并且从电源汲取的电流也没有增加。 USB2ANY 版本是3.1.14。 您能建议我如何使 IC 重新正常工作吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个通常通过 USB2ANY 和 GUI 与之通信的 EVM 板。 我用于通过 GUI 发送一个唤醒信号、然后与自动寻址通信。 但是、我无法再与 EVM 板进行通信。 虽然作为 USB2ANY 硬件成功连接、但 IC 的 LED 在 WAKEUP 信号后不会亮起、并且从电源汲取的电流也没有增加。 USB2ANY 版本是3.1.14。 您能建议我如何使 IC 重新正常工作吗?
您好、Nazil:
作为一个健全的检查,我只是想确认几件事:
- DVDD LED 以前是否亮起? 您之前是否成功与器件通信?
如果这两个问题的答案都是肯定的、那么下面是我的下一个问题:
1) 1)您向 PWR 施加多大电压? 您能否确认 LDOIN、AVDD 和 CVDD 处于正确的关断电压?
2) 2) USB2ANY 的连接方向是否与以前相同?
3) 3)自您上次成功为器件供电后、是否更改了任何接头? (即 J21为数字隔离器供电)
此致、
M·W·
Michelle、您好!
之前、DVDD LED 照明已成功开启、我可以通过 GUI 与 USB2ANY 进行通信。
如用户指南中所述、我将电源连接到 GND、然后通过 VSTACK 供电。 我在另一个使用 USB2ANY 的电路板上运行。 我确定 USB2ANY 的连接方向与之前相同。 然后我重新插回插头、在 EVM 板上使用插座、问题开始出现。 我施加48V 的电源电压。 检查电流时、关断模式下的电流消耗视为正常。 在 GUI 上点击 WAKEUP 按钮后、电流没有变化。 我不做任何与 EVM 板上的 J21相关的事情。
谢谢。