This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:器件处于欠压保护状态-卡住!

Guru**** 1826070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358481/bq25750evm-device-in-under-voltage-protection---stuck

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750

我在 EVM 开发板上遇到了问题、在遵循数据表、EVM 用户指南并检查了 PCB 上的电压后、但我看到了错误标志"器件处于欠压保护状态"寄存器24h 位7

以下是电池管理工具的寄存器转储以及屏幕截图。 帮助会很好、因为我一定会遗漏一些东西?

  e2e.ti.com/.../BQ.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高、输入电源为16.2V、连接电池组(LiFePO)为14.8V (4S2P)。 所述输入电压范围为4.2V 至55V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件在该电压下不应处于输入欠压保护状态。 是可以在所有电压下看到还是只能在16.2V 下看到? 您能告诉我您的 ACUV 电阻器值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这些值按照 EVM 板提供。

    VAC --[1m]--ACUV --[133k ]--acov --[25.5k ]- GND

    我还按照 EVM 和数据表中的注释更新了电路板、并使用有效禁用的链接将 ACUV 连接到 VAC 并将 ACOV 连接到 GND。 无论哪种方式、VAC_OV_FLAG 和 VAC_UV_FLAG 在两种设置中都显示正常。 感觉 VAC 引脚(输入)读数很低?

    我已经检查了电压、它们存在于 IC 上。

    我还订购了一些替换 BQ2511's 以尝试切换 IC 以防其出现故障-但希望这些电路板在发货前经过测试!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    更换 IC 是一个好主意、在极少数情况下、它们可能出现故障、但我们目前无法确定、但电路板极不可能出现故障。 是的、每个电路板在准备好库存并准备发货前都经过测试。