This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:在 VIADJ 处改变电压以在 CV/CC 模式之间切换

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357815/tps92691-changing-voltage-at-viadj-to-change-between-cv-cc-mode

器件型号:TPS92691

您好!

我想知道是否可以使用控制器来稳定 CC/CV 模式来进行电池充电。 我知道 IADJ 具有最大电压阈值、我想知道是否可能(例如) 在输出端与该引脚之间添加一个电阻分压器、以便在超过此阈值后、开关会在所需的输出电池电压处停止。 可以使用降压模式吗? TI 是否推荐任何其他技术来实现此功能?

此外、由于没有未加密模型、因此我无法测试此假设。 即使是 TI Spice 要求我点击以申请访问后、也要反复更新我的个人资料。

此致、

吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guilermo、您好!

    TPS92691专门用于驱动恒流输出以驱动 LED。  IADJ 会在更高的输出电压下调节输出电流。 它将调节至更高的输出电流、而不会关闭它。

    一般而言、我们不会提供未经封装的模型。  我建议再次将您的问题发布到 E2E、但加载 TI PSpice 时出现问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan、您好!

    好的、我当时正在考虑采用外部电路的不同方案、但是下面这句话是正确的、如果我错了、请帮我更正:  

    Vcsp-Vcsn 之间的传感电阻设定输出电流。

    -一旦我有了所需的输出电压和电流(对于降压模式),如果我改变 IADJ 引脚的电压,只有输出电流会改变...

    -..意味着如果我连续降低 IADJ 的电压(直到0.14V)只有输出电流会降低。

    如果这不正确、我将需要 一些 适用于电池充电的其他 LED 驱动器的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guilermo、您好!

     是的、Vcsp-Vcsn 之间的感应电阻将设定电流输出

    2. 是的,电压将在负载上以差动方式上升,直至达到输出电流。  IADJ 将会调节电流、如果您将 IADJ 降至0.14V、则输出电流将会降低。

    注意: 数据表中的降压稳压器的图27上有错误。  应该交换 CSP 和 CSN。

    我不支持电池充电、但建议您选择专为电池充电设计的器件。

    谢谢 Tuan