This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:最大升压比为 Sepic 顶波

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359521/lm5155-q1-maximum-boost-ratio-as-sepic-topo

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

您好、团队成员:

我 需要 检查 当将 LM5155用作 Sepic topo 时最高的升压比是多少。

在数据表中、当 RT=220k 时、  

如果 dmax=90%(最小值)、则升压比为9、

如果 Dmax=93%(典型值)、则升压比为13.3、

如果 Dmax = 94%(最大值)、则升压比为24。

升压比范围在不同的 dmax 值下很大、因此他们希望确认 当功率大约为15-20W 时、在升压比=24下继续工作是否安全、以及建议的最大升压比是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    通常、我们应避免在接近最大占空比的情况下工作。 很高的占空比会导致低效率。

    您能分享更多有关您的应用的信息吗? 例如输入电压、输出电压、输出电流。

    此致、

    峰值