This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:PG 引脚和 PGTH 引脚

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359422/tps2597-pg-pin-and-pgth-pin

器件型号:TPS2597

尊敬的 Kunal:

我的客户不使用 PG 功能。

可以将 PG 和 PGTH 保持开路吗? 或者、上拉 PG 引脚并断开 PGTH 引脚是更好吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke San、

    我现在正在支持此器件。

    是的、您 可以将 PG 和 PGTH 保持断开状态。 如果将 PG 引脚上拉至某个电压并使 PGTH 引脚保持断开状态、则仍然无法使用 PG 引脚。 客户可以将 PGTH 短接至某个低值(GND)、这会在默认情况下将 PG 保持为低电平。 由于 PG 是开漏引脚且 PGTH 是比较器的输入、因此将两者保持悬空也不是问题。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的快速回复。

    我会告诉客户。

    此致、

    Ryusuke