This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:电流共享解决方案

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS2412, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358354/ucc29002-solution-for-current-sharing

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: TPS2412LMR33630

大家好、

客户有新的 LNB 应用项目并需要新的电流共享解决方案;当两相 Vin 输入 或集成式 IC 可用时、有建议的解决方案吗?

我们认为、与控制器相比、电子保险丝解决方案并不是好的选择。 但是、这是 TI 网站数据中一个有趣的结构、可以帮助检查 TPS5412或 TPS241x N+1和 ORing 电力轨控制器。

 在5V_OUT @1.8A 冗余系统中、UCC29002/39002是否可与 LM3363D 一起使用?

2. 使用 UCC29002时有任何 DC/DC 功能条件? 例如、跨导误差放大器功能或 V_SENSE 引脚是必需的?

3、UCC29002 + TPS5412的组合解决方案,似乎取代了负载共享/热插拔应用中的传统 Oring 二极管。
请帮助提供参考设计或应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    在您的 POST 文本和图表中、我在 TI.com 上找不到的器件型号引用: TPS5412、LM3363D、LM33630。
    我认为您的意思是 TPS2412和 LMR33630、是这样吗?  

    假设是这样、我的回复是:
     是的、UCC29002/39002可与 LMR33630搭配使用以实现负载共享。
    2. 由于 LMR33630具有可通过外部反馈分压器网络调节的输出,因此非常适合与 UCC29002 ADJ 引脚连接。  
    3. TPS2412理想二极管 可以替代普通的分立式 ORing 二极管、几乎可以消除 ORing 压降。  

    以下是讨论此共享安排的应用手册: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Current-Sharing-in-Redundant-Systems.pdf

    该 E2E 论坛主题帖的右侧也有指向类似主题的链接、其中讨论了与 ORing 共享相关的各种先前问题。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    抱歉、~是的、我写错了、 是 LM33630、  

    而不是 TPS5412、是 TPS2412。

    感谢您的帮助和回复。