This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953-Q1:短接至 VBAT 36V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356246/tps22953-q1-short-to-vbat-36v

器件型号:TPS22953-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1

在本例中、输入电压= 5V、输出电压= 5V。 该 IC 能够承受36V 电池短路吗?

您是否有应对此情况的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chithkala,

    我猜这种情况下的电池是独立的电源轨? 由于此器件的输入端和输出端的额定绝对最大值为6V、因此该器件将不支持36V 的输出。  这适用于12V 汽车系统吗?

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于24V 汽车系统。

    是否有任何支持24V 系统的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chithkala,

    TPS1HTC30-Q1适用于24V 汽车电源、而且我们很快还将推出100m Ω 型号。 这里的主要问题是 ISO 脉冲、负载突降、接地短路等情况、其中12V 开关不支持。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    我需要具有电池短路保护功能的器件、如上图中所述。 您刚才建议的器件是否具备这种保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS1HTC30-Q1具有此检测功能、是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂莫西。 我会仔细研究您所测试的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!  

    只有输出引脚能够短路至 BAT 保护。 但如果我没有错、则可以在输入引脚中看到它。 在输出部分中发生电池短路时、我需要输入侧保护、您建议器件中是否提供此功能