This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647RTAT+4*CSD95372BQ5M Vout=1.46V、电压钳位在1.4V、然后降至0V

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357621/tps53647-tps53647rtat-4-csd95372bq5m-vout-1-46v-voltage-clamped-at-1-4v-then-dropped-to-0v

器件型号:TPS53647

我遇到了一個問題:上電時,預期的輸出電壓設置為1.46V,但輸出電壓被箝位在1.4V,然後降至0V。下面是我的針帶配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请以英语发布您的问题、以便我们为您提供更好的支持。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些简短的问题/要求。  

    您能否探测 VOUT、SW 和 PWM

    2.所连接的波形似乎是一个仿真结果,请提供示波器数据

    3.请提供配置文件。  

    此致

    瓦萨夫