This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481:组件选择/设计帮助增加 HGATE 灌/拉电流

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358780/lm7481-component-selection-design-help-to-increase-hgate-sink-source-current

器件型号:LM7481

晚上好-  

我目前遇到的问题是在 LM7481的 HGATE 上并联 N 沟道 FET。  问题在于、在驱动更大的负载(~60-70A)时、HGATE 引脚无法提供足够的电流来开关 FET 而不处于 FET SOA 之外、从而导致其线性区域内时过热、热失控或 FET 完全损坏。 我找到了两篇文章、其中解释了您只需在 CAP 引脚和 FET 之间添加一个晶体管、电阻器和二极管布置、就可以将 HGATE 引脚的55uA 驱动能力增加到~600uA、如下图所示。  

我对有关该实施的任何有助于计算、仿真、组件选择等的提示/设计参考/应用手册都很好奇。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    欢迎使用 E2E!

    1. Q5晶体管的额定电压应>[VAUX (MAX)+ 15V]
    2. R5电阻的值取决于您要注入到 HGATE 中的电流大小、

      • 当 R5 = 0欧姆时、注入的电流将在2.7 mA 左右
      • 如果您想减少注入 HGATE 的电流以减慢 HFET 的导通速度、则可以增加 R5的值。 例如、如果要将注入 HGATE 的最大电流限制为500uA、则 R5 =[(Vaux (max)+15V)/500uA]
    3. 二极管 D2的额定电压应> VPRIM (最大值)

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 正是我所需要的! 祝您度过美好的一天!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我还有一个关于这一点的问题。 您刚才说 D2的额定值应> VPRIM (max)、但我想知道晶体管旁边的 D3。 请告诉我这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    抱歉、我是说 D3。

    此致、

    S·迪尔