This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:将 LM73100 PSpice 模型导入 LTspice 时出现问题

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358657/lm7310-problems-importing-lm73100-pspice-model-to-ltspice

器件型号:LM7310

我尝试使用与其他组件相同的方法将 LM73100 PSpice 模型导入 LTspice。 当我尝试运行仿真时、出现一条错误消息"unknown spice device type "1" in ...(...中的未知 SPICE 器件类型为"1")

当我打开.lib 文件时、我看到组件信息是加密的、而通常以人类可以理解的方式编写。 我不知道这个加密组件信息是否会在 LTSPICE 中引起问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赖伟汉

    我们将为此需要未加密的文件。 我将通过 e2e 传播讯息进行分享、  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 我已接受连接申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将在这里结束线程。

    此致

    G·库纳尔