This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:TPS1211-Q1

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358914/tps1211-q1-tps1211-q1

器件型号:TPS1211-Q1

德州、您好! 我想知道是否可以将 TPS1211应用为在某个控制输入上具有 PWM 信号的高侧电流调节器。 如果没有,您是否可以建议使用 MRE 合适的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    是的、它可用于 PWM 控制。 您需要从辅助电源或输入 VBATT 为 BST 供电(只要其最大电压小于15V)

    此致、

    勒凯什