This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:是否可以在通电时检测到短路情况?

Guru**** 2550750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358510/tps25961-is-it-possible-to-detect-short-condition-at-the-moment-power-is-supplied

器件型号:TPS25961

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑为其产品使用电子保险丝。 产品为化妆品美容按摩设备。

当最终客户使用该设备时、有时化妆品会连接到充电终端、因此充电终端(充电器 IC 和 GND 的 VBUS)由于化妆品而短路。

最终客户连接适配器、最后充电器 IC 和一些其他 IC 由于这种短路而死机。

因此、我的客户希望在充电器 IC 输入前添加电子保险丝。

但在我看来、当电源不断连接时、电子保险丝可以检测到短路情况、而不是仅仅提供电源的时刻。

我对吗? 或者电子保险丝是否可以在刚刚提供电源时检测短路情况?

如果没有、您是否建议使用更合适的应用来检测短路情况?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    他们对 TPS25961电子保险丝是否感兴趣?

    在我们的电子保险丝中、如果启动期间浪涌电流非常高、则电子保险丝仍将进入热关断状态。 我们短时间执行称为 WAKEUP 的测试、其中在输出端应用短路、然后启动电子保险丝。

    由于导通延迟、这里有2ms 的延迟。 一旦器件开启、电流就会进入电流限制、最终我们会看到热关断。

    但在我看来、当电源不断连接时、电子保险丝可以检测到短路情况、而不是仅仅提供电源的时刻。

    我对吗? 或者电子保险丝是否可以在刚刚提供电源时检测短路情况?

    [/报价]

    因此、我们的大多数电子保险丝可控制电流并对短路做出响应。 在启动期间、它们也会做出响应。 如果在正常运行期间发生短路、则响应将是。

    我希望这对您有所帮助。 如果没有其他后续问题、请点击 Resolve (已解决)。  

    此致、
    阿鲁什