This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:当 CVDD 达到21V 时、DRV 引脚上无启动脉冲。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355938/ucc28730-no-startup-pulse-at-the-drv-pin-when-cvdd-reaches-21v

器件型号:UCC28730

您好!

我使用 UCC28730-Q1设计了一款反激式转换器。 对它运行初始测试、它正在启动并运行。 但是、转换器中的初级开关坏了、我在意识到开关坏之前尝试运行转换器多次。 之后我改变了开关、并尝试再次运行、但我不再看到启动栅极脉冲。 根据数据表、我认为无论什么情况都应该出现在栅极上的第一个启动脉冲。 转换器随后可能会启动、也可能不会启动、具体取决于 UVLO 或某种其他故障等其他因素。 是这样吗?

CVDD 充电放电波形看起来不错、但当 CVDD 达到21V 时、栅极上没有启动脉冲。 您能帮助我进行故障排除吗?

此致

钦梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们来了解一下。 转换器现在正在工作。 但调节效果不好。 在较低负载(48V 输出时为5-10W)条件下、对于输出电流的阶跃变化、输出电压会略有振荡、并在我从5W 变为10W 时改变大约10%的稳态值。 在10W 至15W 的功率范围内、输出更加稳定和稳压。 在更低的负载下、是否也可以通过某种方法获得更好的电压调节?  

    我看到的另外一点是、随着我增大输入电压、低负载时的性能会变得更糟、并且转换器需要连接至输出端的大量负载才能在不达到过压限值的情况下启动。 有办法解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChinMay:

    感谢您联系您的查询。

    很高兴知道转换器正在工作。 PSR 控制器具有内部补偿功能、因此我们只能调整环路补偿。 确保输出电容器的大小足以确保转换器的瞬态稳定性。

    对于轻负载调节、建议放置一个预载电阻器来保持调节。 它通常需要1 -5mA 的预载以防止达到 OVP 并保持稳压。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了超过5mA 的预加载。 仍会点击 OVP。 但是、我的电感是平面的、这意味着它不是非常紧密耦合。 您是否认为它会导致糟糕的动态响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChinMay:  

    5mA 应足够大、以保持良好的调节。

    我认为、这里耦合可能是个问题、因为泄漏越多、Vs 引脚可能会出现问题、可能会由于违反泄漏复位时间而触发 OVP。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很有道理、我测量了从初级到次级的泄漏、泄漏是磁化电感值的3%。 但根据您在这里所说的、我认为控制芯片所看到的是从辅助到次级或从辅助到辅助的泄漏。 您建议测量哪种泄漏? 我应该短接辅助装置并在辅助装置上测量还是应该短接辅助装置并在辅助装置上测量? 此外、进行该测量时、初级侧应该开路还是短路?

    此致

    钦梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChinMay:

    我认为除了开路之外的所有绕组都应短路、测量泄漏的地方。

    由于 UCC28730是初级侧调节控制器、AUX 和 SEC 必须在变压器中彼此紧密耦合。 这样可以确保更好的调节。 一些其他功能。 可能像1/2Np - Bias - Sec - 1/2Np 这样的堆叠应该可以。

    3%的泄漏应该是可以接受的、相当于磁化电感的百分比。 作为一般规则、这是我们许多应用手册中建议的值。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的解释。 我已进行所有测量。

    在更高电压下、我遇到了一个新问题。 MOSFET 发生短路、当我开始在不同节点寻找波形时、我可以看到、当 Vdd 的电容器充电时、栅极电压不是0V。 当 Vdd 的电容充电时、栅源电压约为3.5V、当栅极脉冲发送到 FET 时、 该脉冲一直上升到14V、然后在0和14V 之间不断振荡。该3.5V 电压将开启 FET、我可以在 FET 应该关闭时看到电感器电流略有增加。
    当 CVDD 充电正常行为时、DRV 引脚电压之间的这种耦合是否存在? 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChinMay:

    感谢您与我们联系。

    发生了什么。 但是、您是否在栅极和源极之间连接10k 电阻器、以防止在关断时栅极上电荷累积。

    开关噪声也可能通过 MOSFET 的寄生电容耦合到栅极。 您可以尝试增加栅极电阻并减慢开关转换时间、看看这是否有帮助。

    此致、

    哈里什