This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:关于在计算工具中输入的常量

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3616, UCC28782, UCC5350, UCC27712, LMG3622, PMP23224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358735/ucc28782-about-constants-input-into-calculation-tools

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC5350UCC27712LMG3622、LMG3616 PMP23224

您好!

我正在检查 UCC28782计算工具中的常数输入。
为了将 UCC5350SB 用作栅极驱动器、我将在以下各项中考虑输入的常数。
我在下面的主题中收到了 UCC5350负责人的回复。
由于本产品不使用自举二极管、是否可以将以下项目设置为"0"?
VF_引导 D
CD_t

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358151/ucc5350-about-the-constants-used-in-the-ucc28782-calculation-tool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    很高兴司机团队为您提供了协助。

    如果传播延迟已填充并且未填充 Cboot 和 dboot、则对于计算器工具来说也是可以的。 但我有一个基本的问题、那就是如何在没有 Cboot 和 Dboot 的情况下驱动顶部和底部 FET、

    我看到过使用 UCC27712栅极驱动器通过自举元件驱动顶部和底部 FET 的应用。

    是否计划将两个这样的 UCC535x 器件分别用于顶部和底部 FET?

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我刚才创建的电路具有以下配置。
    主:LMG3622
    有源钳位:LMG3616+ISO7710F
    此外、我还要考虑下面的另一种配置。
    主存储器:MOSFET (由 UCC28782的 PWML 直接驱动)
    有源钳位:MOSFET+UCC5350SB
    上述配置基于参考设计 PMP23224。
    在该电路中、UCC5350SB 不使用自举电容器、因此我认为没有必要。
    如果您对以上内容有任何意见、敬请告知。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    是的、您的配置应该可以正常工作。 但将需要如下所示的二极管和电容器:

    谢谢!

    此致、

    哈里什