This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562203:最大值 3.3V/2.0A 输出的环境温度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358992/tps562203-max-ambient-temperature-for-a-3-3v-2-0a-output

器件型号:TPS562203

尊敬的支持团队:

附件 TPS562203的数据表中列出了多个热指标。

现在我想确定最大值。 以下用例的允许环境温度:

VIN=12V、Vout=3.3V、Iout=2A

附件 数据表此工作点的效率约为90%。

输出功率为3.3V*2A=6.6W…效率为90%时输入功率为7.33W、TPS562203的功率耗散为0.73W。

您建议如何确定最大值。 允许的环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    从热性能信息中可以看到、Rthetaja_effective、即 EVM 板上的结到环境热阻为73C/W。  

    在这里、根据数据表效率结果计算出的0.73W 功率损耗不仅包括裸片损耗、还包括其他损耗、尤其是包括电感器损耗。   

    我建议您可以使用 Webench 仿真工具获取 IC Tj 曲线。 (结果基于 EVM 板的 Rthetaja_effective)。 μ ƟJA 随不同的 PCB 层、布局和 FR4材料而异。 请注意、EVM 板为2层、顶部和底部均为2oz。

    BRS

    卢西亚