Other Parts Discussed in Thread: TPS562203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562203 尊敬的支持团队:
附件 TPS562203的数据表中列出了多个热指标。

现在我想确定最大值。 以下用例的允许环境温度:
VIN=12V、Vout=3.3V、Iout=2A
附件 数据表此工作点的效率约为90%。

输出功率为3.3V*2A=6.6W…效率为90%时输入功率为7.33W、TPS562203的功率耗散为0.73W。
您建议如何确定最大值。 允许的环境温度。