This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:是否建议将4.2V 60Ah 电池组连接到此电池作为输入?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS63700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358167/tps61023-it-it-recommended-to-connect-4-2v-60ah-battery-pack-to-this-as-input

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS63700

大家好、

我们需要将一个4.2V 60Ah 电池组作为输入连接到 TPS61023。 我们需要确保与此输入规范的兼容性。 我们目前正在最终确定这一方面、并验证 IC 是否支持4.2V 60Ah 输入、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saikiran:

    我可以知道 您的负载电流 和 Vout 吗?

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V、负载电流将在300mA 左右

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Saikiran:

    TPS61023将不会有问题。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis Wang:

                 实际上、我们 还需要-5V 300mA 要求、您能不能推荐器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在等待重播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Saikiran:

    您可以尝试针对双轨使用 TPS6513x、或针对负轨使用 TPS63700。

    此致、

    特拉维斯