This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A-Q1:Q1与非 Q1之间的差异

Guru**** 2508555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01-Q1, TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359015/tps62a01a-q1-differences-between-q1-and-non-q1

器件型号:TPS62A01A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62A01-Q1TPS62A01

各位专家、您好!

我想知道 Q1与非 Q1之间的差异。 如果封装是 SOT563-6、则区别仅在于它符合 AEC-Q100标准。 我的理解是否正确?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原生您好!

    TPS62A01与 TPS62A01-Q1具有不同的 RDS_ON、因此存在一些差异。

    我能知道-->你的问题背后的动机是什么?

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farheen-San,

    我将向您发送电子邮件。

    此致、
    藤原市