This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:加电时的输入电源电流

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353186/bq25155-input-supply-current-in-power-up

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件: BQ25150

您好!

我们的客户对 BQ25155上电期间的输入电源电流信息有疑问。 我查看了数据表时、我意识到 BQ25155通过了3个状态、直到开始充电。

您能否检查文件并告诉我们我的说明是否正确?

您能否告知我们每个状态 IIN (1)、IIN (2)、IIN (3)的电源输入电流?

此致、

e2e.ti.com/.../BQ25155-IIN-estimation.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将研究这些电流、让您了解我的结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 IIN1输入电流、这在一定程度上取决于 VIN 电压、但其静态电流范围为10 - 60uA。

    对于 IIN2输入电流、该输入电流的平均值约为500uA

    对于 IIN3、输入电流约为 780uA 、但 PMID 直到 VIN > VINDPM 才会上升、因此我相信 IIN3不会真正存在。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢您告诉我电源电流信息。

    我已修改并列出了下面的数字。 如果我的理解有误、请告知我。

    顺便说一下、我很好奇、由于数据表"9.4.5上电/断电时序"、PMID 上电时序被否定为"如果 VIN > VBAT + VSLP 且 VIN < VOVP、PMID 将由 VIN 供电、如果 VIN > VIN_DPM 充电将在启用时启动。"。 因此、我认为在 VIN > VIN+VSLP 中的 PMID 加电失败。

    此致、

    e2e.ti.com/.../BQ25155-IIN-estimation_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我好像有点困惑、因为我要使用 BQ25150进行该实验。 BQ25150具有与 BQ25155不同的启动设置、尤其是 VINDPM。 BQ25155上默认禁用 VINDPM、因此 VIN > VBAT + SLP 和 VIN < VOVP 将足以使 VIN 为 PMID 供电。 很抱歉混淆、您最初的理解是正确的。

    对于 BQ25150、如果 VIN > SLP 且 VIN < VOVP、则 PMID 将寻求从 VIN 汲取功率。 但是、如果 VIN < VIN_DPM、输入电流将受到限制、从而阻止 VIN 为 PMID 电容器充电。 如果存在 VBAT、则电池将补充以保持 PMID 高电平、但如果没有一个存在、则 VIN 将必须超过 VINDPM 限值、PMID 才能变为高电平。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢你的评分 我了解到 VINDPM 会影响上电时序。 由于 BA25155在默认情况下不启用、因此我了解对连接进行排序是正确的。 如果我的理解不正确、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../BQ25155-IIN-estimation_5F00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这是正确的。 需要注意的是、只要 VIN 低于 PMID 调节电压、PMID 的电压就只与 VIN 相同。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢。 我明白了。

    此致、