This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:规格检查

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, TPS3808E, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357802/tps3899-spec-check

器件型号:TPS3899
主题中讨论的其他器件:TPS3422TPS3808E

您好

客户报告称、TPS3899DL30DSER 电路板回拨后无法开机、而且 RST#无效。 您能帮助确定问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题是 TPS3899DL30DSER 具有3V 的固定感测阈值、但感测输入端有一个电阻分压器。 当一个3.3V 输入到电阻分压器时、SENSE 引脚只检测到0.57V、并且器件检测到低电平。 请使用可调节 TPS3899DL01DSER。  TPS3899DL01DSER 的感测阈值为0.505V、可以调整电阻分压器、以便器件在正确的电压下进行检测。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    是否必须在3V 以下将 SENSE 拉至低电平以复位 Vout?

    IC 通电后是否无法在2秒内复位?

    与 MIC2788相似

    按钮复位 IC (microchip.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于  TPS3899DL30DSER、SENSE 必须拉至3V 以下以触发复位。  对于 TPS3899DL01DSER 、SENSE 必须拉至0.505V 以下以触发复位。 您可以使用 复位 延迟和 TPS3899PH01来获得类似的波形。  

    TPS3422具有与 MIC2788相似的功能、但具有更长的7.5s 延迟时间。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    是否意味着将其更改为 TPS3899PH01? 是否可以自行将其复位、而无需将 SENSE 引脚拉至低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否此器件不具有手动复位功能。 当 SENSE 的电压低于阈值时、TPS3899将复位。 我们的 TPS3808E 器件具有检测引脚和手动复位功能。

    谢谢。

    沃尔特