请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A16A 嗨、大家好!
我 不确定是否在60V IN、3.3V OUT 75 mA 的最大值下使用此器件。 您有任何疑问吗?
我看到结至板热阻为24°C/W。 在我看来、满载可能会使器件温度升高100°C、我的理解是否正确?
谢谢!
卡梅伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、大家好!
我 不确定是否在60V IN、3.3V OUT 75 mA 的最大值下使用此器件。 您有任何疑问吗?
我看到结至板热阻为24°C/W。 在我看来、满载可能会使器件温度升高100°C、我的理解是否正确?
谢谢!
卡梅伦