This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A:60vin 时的热问题->3.3V 输出、75mA

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358805/tps7a16a-thermal-question-at-60vin---3-3vout-75ma

器件型号:TPS7A16A

嗨、大家好!

我 不确定是否在60V IN、3.3V OUT 75 mA 的最大值下使用此器件。 您有任何疑问吗?

我看到结至板热阻为24°C/W。 在我看来、满载可能会使器件温度升高100°C、我的理解是否正确?

谢谢!

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cameron、  

    您的 PD = 4.2W

    Theta-JA 值指定为52.5C/W、这意味着 TJ ~ TA + 223C 超出了此器件的限制。  

    通常、将 Theta-JA 值提高25-50%是可能的。 所以、如果我们比较乐观、那就是 TJ~TA+106C。 除非您在寒冷/低于环境条件下操作此器件、否则我们不建议您将其用于您的应用