This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:bq79616 + bq79600如何在菊花链通信断开时从两个方向快速读取 AFE 数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357771/bq79616-bq79616-bq79600-how-to-quickly-read-afe-data-from-two-directions-when-daisy-chain-communication-is-disconnected

器件型号:BQ79616

您好  

    我的 BMS 系统由 BQ79600+BQ79616 *(n)组成、当系统未发生故障时、它可以从菊花链的正向和反向通信、
现在我想知道的是:当菊花链通信断开时、如何快速从两个方向读取 AFE 数据
例如、我们可以简单地从两个方向设置顶部器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张磊:

    自动寻址时、可以同时设置 Dir0_addr 和 dir1_addr。 这需要在自动寻址时向寄存器0x306发送两个字节。 这两个字节将把 Dir0_addr 和 dir1_addr 设置为所需的地址。 设置这些地址的另一种方法是在一个方向上自动寻址、然后对寄存器执行与相反方向相关的单次写入(即在 dir0_addr 方向上自动寻址 、然后为每个器件对 dir1_addr 进行单次写入)。 第三种方法是将这些地址编程到每个器件中(这只能执行一次、因此在对 IC 进行 OTP 编程之前、请确保在 IC 寄存器中设置所有 OTP 信息)。

    要在正向和反向之间切换、请向0x309发送广播写入以将 DIR_SEL 设置为所需方向。 切换方向时读取 AFE 数据的速度是一次广播写入增加切换到所需方向时应该读取 AFE 数据的额外时间。

    此致、

    大卫