This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:通信错误

Guru**** 2521120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348063/tps546b24a-comm-error

器件型号:TPS546B24A

大家好、

客户报告检测到通信错误。 对调试有什么建议吗? 可以忽略它吗?  

0x7E 寄存器为0x02:  

Br、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    其他通信错误通常违反 SMBus 或 PMBus 规范、例如

    1) 1)发送太少的位或字节

    2) 2)发送过多字节

    3) SMBus 超时(CLK 保持低电平超过25ms)  

    在报告通信错误之前、客户尝试做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,è ne

    你提到的事件似乎没有发生。 在客户交换机启动期间、在加载驱动程序之前、主机在通过 I2C 读取 FAULT 寄存器而不需要其他命令的情况下遇到此通信错误。 是否可以忽略此通信错误?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很可能是由于上电时序控制、器件捕获了 CLK 低电平超时、在该时序控制中、TPS546B24A 在 CLK 被拉为高电平之前上电超过25ms。  是的、可以忽略它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    客户已测试系统。 I2C 上拉电平仅比 TPS546B24A 上电晚14.5ms、短于25ms。 客户尝试使用外部上拉源进行实验、发现即使提前提供了上拉源、仍会报告通信错误。  

    还有其他建议吗? 让客户监控 PMBus 的12V 输入电压、时钟和数据线路是否有帮助?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    要求客户监控警报、CLK 和 DAT、并查看警报何时被拉低、以及当警报被置为低电平时 CLK 和 DAT 上有什么流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需其他帮助、请发布。   解决问题后关闭