This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:bqStudio 监测计的定义's log

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358935/bq27427-definition-of-bqstudio-gauge-s-log

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们将基于 bq27xxx_battery.c 为 BQ27427构建 Linux 内核驱动程序、并且我们要将电量监测计的数据导出至内核日志、与 bqStudio 电量监测计的日志相同。

美国中部时间2024年4月30日17:22:26

器件版本信息= 0427_2_02
BQZ 器件名称= bq27427
BQZ 固件版本= 2_02


Sample、DateTime、ElapsedTime、Control、CtrlStatus、Temperature、Voltage、Flags、NomCurrent、FullAvailCap、RemCap、FullChgCap、AvgCurrent、QMax、AvgPower、Present DOD、AvailStateChg、Int Temp、SoH、OCVVoltage、SimFullCurrent、RemCap UnFlt、RemCap UnFlt、AvgPower、Present DOD、Int、Int、Int、Int、Int、OnChCap、Int、Int、Int、OCVVoltage、Int、OCVVoltage、Int、Int、Int、Int、Int、OCVFlowFlowCap、Int
1、2024年04月30日17:22:30、4.0333、0x0202、0x039A、-21.45,380、0x418C、147,415、24,292、0,416,10560、9、-21.45,100、03790、23、24,291,292、810560、0、23,268,11466、32、sense
2、2024年04月30日17:22:34、8.002、0x0202、0x039A、-21.45,380、0x418C、147,415、24,292292.0416、010560、9、-21.45,100、03790、0、23、24,291,292、810560、0、23,268,11466、32、sense

您能告诉我们 这4个项目是如何形成 Qmax、SoH、OCVVoltage 通过充电的吗?

这些项目是否具有寄存器可以读取的内容?

此致、  

彼得。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在 bqStudio 中、单击该值会显示每个值的地址:

    QMax:0x16 & 0x17

    SOH:0x20和0x21

    OCV 电压:0x24 & 0x25

    传递电荷:0x6C 和0x6D

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺