请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好!
几年前、我们在产品中使用了带 BQ20Z95的电池组、现在我们不得不使用另一个包含来自同一供应商的 BQ20Z50的电池组。 所有电池组均已由供应商进行校准和编程。 除了电量监测计电路、我们产品中的所有其他硬件器件都完全相同。 但是、我们在通过 SMBus 与 BQ40Z50通信时遇到了问题。 来自电路的第一次确认工作正常、但当发送所有其他命令时、例如相对充电状态、电压、容量、温度等、我们不会得到确认。 示例:我们发送0x16、我们得到0、然后我们发送0x0D、得到1。
不知道我们是否需要进行某种初始化或发送其他命令、以便在要求数据之前提前将芯片准备好? 是否有用于读取这些数据的示例代码?
此致
阿尔廷