This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:需要此器件型号的 UL 列表信息。 提供一个 CofC 确认器件已通过 UL 认证将会有所帮助。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359276/bq2947-need-ul-listing-information-for-this-part-number-a-cofc-confirming-the-part-is-ul-recognized-would-be-helpful

器件型号:BQ2947
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

可通过 CofC 确认器件已通过 UL 认证、以及材料或封装上的 UL 标识图片。

器件型号 BQ40Z50RSMR-R2也需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    我们不直接进行 UL 认证、至少对于我们的电池监控器和保护器器件不是如此。 BQ2947符合 RoHS 和 REACH 标准、这有助于: 质量、可靠性和封装数据下载| TI.com。

    对于 BQ40Z50、我建议打开一个新的主题、将其作为主要器件型号、以便能够向监测计团队提出问题。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    够公平了。 谢谢麦克斯韦。