This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:学习周期

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357484/bq34z100-g1-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

你好

我已经尝试在 bq34z100上完成学习周期。 更新状态更改为0x05、但不会更改为0x06。 我已尝试进行放电周期两次、OCVTAKEN 位被设置、VOK 在静止期后被清除、但更新状态不会变为0x06。 使用 gpcchem 工具正确设置 chem id。 我已经附加了日志文件和 gg 文件。

e2e.ti.com/.../8688.Learning-Cycle.loge2e.ti.com/.../12_5F00_V_5F00_BAT.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您的电阻表已从您发送的.gg 文件更新、您可以在结尾确认这一点吗?

    如果电阻表已更新、您的电量监测计就像您达到更新状态0x06一样运行。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    电阻表已更新。 它执行了应有的所有操作、但更新状态仍然保持在0x05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上是个好消息、电阻表直到您达到更新状态0x06时才会更新。 您的设备运行时、就像您达到了学习的状态0x06一样。 我之前看到更新状态在0x05处卡住、如果有问题、可以手动将其更改为0x06。 但就学习周期而言、您已经完成了学习周期、您的设备已准备就绪、可供现场使用。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我注意到的另一点是、在放电循环中、电网数量最多只有12个。 它是否正常、或者它是否应该上升到15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是问题。

    此致、

    埃文