This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:关于静态电流的查询

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359275/bq77915-queries-about-quiescent-current

器件型号:BQ77915

您好、专家!

我们对此设计有疑问:

1) 1)我测量了 R1两端的电压、发现大约为22.5mV。 这里的 R1为1k、精度为0.5%。 因此、电流为22.5uA、在数据表中似乎偏离8uA。 这种电流的原因可能还有其他吗?

2) 2)将 B+连接到 IC 时、前5秒的电流为8.8uA。 之后、电流上升到23uA。 这可能有助于您找出问题所在。

3)移除 R9时电流为什么不改变?

感谢您的帮助。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    1.很难说这是不是预期的。 符合8uA 典型值规格的测试条件为5V 配置中的20V VDD 和4V 电池。 可能是3节串联电池配置消耗更大的电源电流、或者不同的 VDD /电池电压消耗更大的电流。

    这是否对应于 FET 开启? FET 驱动器可能正在消耗这一额外电流。

    3.这可能是因为由于电芯已经足够平衡,因此两种方式的平衡都不是活动的。

    此致、

    马克斯·韦博肯