This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:UCC28056 EVM-296 PCB 布局

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28056EVM-296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359096/ucc28051-ucc28056-evm-296-pcb-layout

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC28056EVM-296

您好!  

是否有 UCC28056 EVM-296的光绘文件、我想了解布局是如何完成的。 您可以私下将其发送到我的电子邮件中。  

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我想了解随附原理图上的要点。 这是否意味着它们直接连接在一起? 或别的什么东西?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bright、您好!  

    我可以在此处附上光绘文件: e2e.ti.com/.../UCC28056EVM_2D00_296_5F00_Gerbers.zip
    在 TI、可通过 Camtastic CAD 软件查看它们。

    您还可以通过单击 UCC28056EVM-296产品文件夹中的图像来查看电路板的底部: https://www.ti.com/tool/UCC28056EVM-296。  该板是2层板、但该布局旨在用作1层板的模型。  显然、该 EVM 不是为提高功率密度而设计的、而是将其放在外侧、以便于探测、简单冷却和性能评估。


    该图可以显示大部分的互连意图、尽管控制器 IC 的细节有点模糊。  

    原理图中的点表示直接连接。 接近点的线是一定角度的、因为 TI 绘图标准不允许4路连接、只允许3路连接。  角度允许部件垂直对齐、以便更清晰地查看和理解网络。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:  

    谢谢你的答复。  

    由于 J5、J4是单面板布局、是否使用了跳线? 而不是由于任何 EMI 原因或环路电感?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!  

    是的、跳线仅用于实现单层布局。  没有 EMI 或电感或任何其他原因。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:  

    谢谢你的答复。