This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:最小 VLDOIN 电压

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359927/tps51200-min-vldoin-voltage

器件型号:TPS51200

大家好、

我们有一个设计的 VLDOIN= 1.0165V、低于1.1V 的建议工作条件、但最大输出电流仅为0.5A。 您能否评论一下是否存在任何潜在风险和解决方法? 因为这是一个持续的项目。 谢谢!

此致、
谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    数据表中的下表显示 VLDOIN 实际上可以低于1.1V、但所需的 VLDOIN 电压取决于 VO 目标。  图16 数据表中的显示了负载电流增加时各种输出目标的压降。 您需要确保 VLDOIN 考虑了该压降。

    TPS51200是一款3A 灌电流-拉电流稳压器、因此如果您只能获得最大0.5A 电流、我建议您检查 VLDOIN 电源的功能。

    您的负载是否可能仅消耗0.5A 的电流? 如果终端稳压器过载、我预计电源电压会下降。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的详细信息和支持!
    我们刚刚看到了以下说明、所以我们有点担心输入电压较低。

    此致、
    谭婷