请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS565208 大家好、
我们建议 Cout 为20-68uF。 使用470uF 之类的较大电容器是否会带来任何风险?
是否建议添加任何测试来证明系统正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们建议 Cout 为20-68uF。 使用470uF 之类的较大电容器是否会带来任何风险?
是否建议添加任何测试来证明系统正常?