This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:TPS565208输出电容器问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359386/tps565208-tps565208-output-capacitor-question

器件型号:TPS565208

大家好、

我们建议 Cout 为20-68uF。 使用470uF 之类的较大电容器是否会带来任何风险?

是否建议添加任何测试来证明系统正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    通常20-68uF (陶瓷电容器)足以实现良好的纹波和瞬态响应。 我想知道您使用470uF (我认为是电解电容器)的目的。 电解电容器的 ESR 较大可能会导致环路稳定性问题。  

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    可能会有一些较大的瞬态、需要较大的输出电容器。  

    如果环路测试和瞬态测试可以通过、则意味着470uF 是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    可以。 如果相位裕度足够大、则470uF 是可接受的。