This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:低电流输出

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356558/lm3414hv-low-current-output

器件型号:LM3414HV

你(们)好!  

我遵循数据表、对输出电流为1A 的应用电路进行了原型设计:

我正在使用的 LED 面板为:

我正在使用的组件包括:

  1. https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/LM3414HVMR-NOPB?qs=X1J7HmVL2ZFYxds2bRk77Q%3D%3D
  2. https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Sumida/RCR1010NP-470M?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YdeYfBgaKxe4ToP3JZP7lNo%3D
  3. https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/TE-Connectivity-Holsworthy/YR1B3K24CC?qs=HLeXuo0aL2q1ZTTjPPaaHg%3D%3D
  4. https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/RN55E4022BB14?qs=97%252BiwClkCtdbPHAwZ1%2F9rg%3D%3D
  5. https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-General-Semiconductor/SB2H100-E3-54?qs=sGAEpiMZZMtbRapU8LlZD2d3dfV7GNHwztKip8hv8Tw%3D
  6. https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/TDK/FG20X7R2A225KRT06?qs=qf2ddTMq67WK4GBB95KulQ%3D%3D 
  7. https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/TDK/FK18X5R1C105K?qs=zLBlM7QTTNofRD3r1NqqmQ%3D%3D

此外、我将使用以下元件提供48V 电源:

通过此设置、我只能获得650mA 的最大电流输出-什么限制了输出电流? 我所用电感器上的饱和电流高于所需值。

非常感谢任何建议!

此致、

尤索夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    我目前不在办公室。 我会在5月6日回来办公室的时候回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    我可以理解您使用的 LED 面板的哪个部件代码吗?

    此外、请咨询 LED 面板 制造商、以查看此 LED 模块是否应由恒流驱动 器 或恒压驱动器驱动

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    我正在使用的 LED 面板部件代码是: PLDU30120。

    我还与 LED 面板制造商确认、LED 模块应由恒流驱动器驱动。

    此致、

    尤索夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    • 您是否在试验电路板上构建电路? 如果是、我认为 IC 没有足够的散热能力。 请检查是否触发了 IC 的热关断。
    • 如何连接 DIM 引脚?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    是的、如图所示、此电路构建在试验电路板上。 我已经将一根铜线焊接到 IC 的 EP 焊盘上并额外添加了一些铜、并直接连接到 PGND。 是否有其他方法可以做到这一点? 在制造 PCB 之前、我曾尝试验证1A 输出电流的概念。

    如何检查是否触发了 IC 关断? 是否有特定的方法对此进行测试?

    DIM 引脚通过10K 电阻器上拉至 VCC。

    此致、

    尤索夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    如何检查是否触发了 IC 关闭? 是否有特定的方法对此进行测试?

    如果可能、您可以测量 IC 温度。 或者、您可以检查是否 存在重复的开-关-开(NORMY-TSD-正常...) 电流输出、这种现象可能指示 TSD (热关断)。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的提问。

    我可以确认、如果使用外部直流风扇使 IC 保持冷却、则可以防止 IC 热关断。 如果我将直流风扇的气流从 IC 移开、IC 就会难以保持恒定电流输出、并迅速降低电流输出、并开始反复开关-我假设这是触发热关断? 问题是电流输出仍然低于预期的1A。

    请参阅 FLIR 热成像摄像机捕获、详细了解芯片如何发热:

    可以看到 IC 在大约36.2摄氏度的正常温度下工作。

    不过、与 IC 相邻的温度约为132摄氏度-我假设大多数热量都是在这里被灌入的。

    任何帮助都会很感激!  

    此致、

    尤索夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    什么物体具有周围的132 °C 温度?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven、这是与 IC 相邻的试验电路板的铜轨。

    请查看热区下方的图片:

    您还可以看到 IC 本身在正常温度下工作。

    此致、

    尤索夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    请测量电感器电流和 Lx 电压。 然后、请展示示波器捕获。 谢谢。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您能否提供带探测点的示意图? 此外、测量电感器电流的最佳方法是什么? 我们不确定有没有合适的设备。

    此致、

    尤索夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    要测量 Lx 电压、应在靠近 IC 的 Lx 引脚的位置探测此节点。

    若要测量电感器电流、应使用电流探头进行测量。

    此致、

    周老师