This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:预充电电流和终止电流设置

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358917/bq25622-pre-charge-current-and-termination-current-settings

器件型号:BQ25622

您好!

我们发现预充电电流(REG0x10)和终止充电电流(REG0x12)始终为 默认值(POR)、​无论我们如何修改它们。

但充电电流(REG0x02)等其他设置也可以。

有没有错过任何条件?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    预充电电流(REG0x10)和终止充电电流(REG0x12)设置不发生更改时、

    1.充电器的工作条件有哪些、比如 VBUS (VBUS 引脚电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等?

    2.您能否提供充电器的所有注册读数?

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复、Ning。

    客户发现此问题并修复。

    因此、我们可以关闭该票证。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    太棒了! 螺纹已关闭。

    谢谢。