This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:LDO 和 DCDC 选择。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360088/lmr36503-ldo-and-dcdc-selection

器件型号:LMR36503
主题中讨论的其他器件: LM5013

尊敬的团队:

我希望这条消息能让您满意。
目前、我们正在进行的项目中需要两种类型的稳压器、我们正在寻找合适产品的建议。


LDO 要求1:
输入电压:48V 至60V
输出电压:5V
输出电流:150mA
封装类型: 小尺寸


直流/直流转换器要求2:
输入电压:4.5V 至80V
输出电压:-10V
输出电流:100mA
封装类型: 小尺寸


感谢您的帮助。 我们期待着探索潜在的解决办法。
此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您的输入电压要求很高、因此下面介绍一个可能的想法。  

    我想您可以实现两级解决方案、首先可以拥有支持48V 至80V 工作电压的降压转换器、例如 LM5013、它可以支持高达100V 的输入电压操作、达到12V 或24V 等中等电压。 然后、您可以使用另一个用于5V 输出的稳压器和一个可以支持-10V 电压轨的 IBB 来跟踪初始级。 LMR36503可支持 IBB 和5V 工作电压。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢。

    理查德