This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:相对 SoC 取消更改

Guru**** 2797685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349626/bq28z610-relative-soc-unchange

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

尊敬的专家:

经过长时间存放、客户发现电池电压降至~2.7V。 但它们从 EV2400和 BQStudio 中读取的相对充电状态仍约为100%。 SOC 不会更新。 您能找出根本原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    您能否向我提供与该行为相关的 bqStudio 日志文件和 bqStudio gg 文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我已经通过邮件将 gg 文件发送给您。 请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    您仅为此通过 gg 文件发送、您还可以通过日志文件发送吗?

    此致、

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、

    到目前为止、CTM 手头只有 gg 文件、由于电池损坏、需要一些时间来重现问题并获取日志文件。

    您是否会首先检查 gg 文件以查看是否有任何问题?

    根据该 器件当前的 gg 文件、当电池电流低于3mA 时、该器件是否可以进入 RELAX 模式? CTM 表示在这种情况下没有捕获 I2C 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    我需要与此行为对应的日志文件、以便可靠地调试此行为。 关于您的第二个问题、请参阅取自器件 TRM 的以下图表。 我已更改此图表、以包含您针对不同 CHG、RELAX 和 DSG 阈值编程的值。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我已经 通过邮件向您发送了日志。 电池为-100 3600mA 电池。 负载为2.8千欧。 但是、当前波形显示的是 bqstudio 中的0mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    我查看了您发送的日志文件、但它没有显示您所描述的行为。 在日志文件中、电压不会下降、而 SOC 保持在100%。 对于电流、请确保您已完成电流校准(请参阅第11.4节《来自器件 TRM 的电流校准》)。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的支持。 另外两个来自 CTM 的日志已经发送给您。 让我们通过邮件交谈。

    谢谢

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、  

    这听起来不错。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、

    Jonny、

    为了快速解决 RSOC 无更新问题、让 CTM 进行以下测试。 您能否检查 在这种情况下 BQ28Z610是否支持 RSOC 更新?

    这是单节电池应用。  在 PACK+和 PACK-之间连接一个13k Ω 电阻、使电芯放电。 且 RELAX-JUMP-OK 设置为1。 24小时连续放电后、Voltage、TrueRemQ、TrueFullChgQ 会根据放电更新。 但是、RSOC、 TrueRemQ、TrueFullChgQ 未根据更新。

    详情 GG、日志和一些日志图如附件所示。

    在客户应用中、他们要求在这种情况下应自动更新 RSOC。 BQ28Z610是否支持此功能? 如何实现?

    e2e.ti.com/.../Figure-from-log.pptxe2e.ti.com/.../BT_2D00_200_2D002D002D00_23111300012.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    看起来电量监测计在整个"放电"过程中读取的电流为0mA。  电流可能太低、监测计无法检测到放电(基于 DSG 电流阈值)。 此外、我只在整个日志文件中看到电压相差5mV。 在该测试中、由于放电电流较低、监测计未退出休息 模式、因此 SOC 的更新信息与放电或充电模式中的更新信息不同。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    让 RSOC 在 RELAX 模式下更新的触发条件是什么?  由于漏电流的原因、 当机器长时间断电时、电池会被大量放电。 但是、当它加电时、RSOC 在上电后仍将保持高电平并快速下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    更新 RSOC 时、请参阅从 TRM 获取的以下图像。  

    在 RELAX 模式下、RSOC 主要每5小时更新一次、当温度变化超过5摄氏度时。  

    此致、  

    Jonny.