This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:TPS53015、TPS53015DGS、CSD87350Q5D 的产品生命周期。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015, CSD87350Q5D, TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359706/tps53015-product-life-cycle-of-tps53015-tps53015dgs-csd87350q5d

器件型号:TPS53015
主题中讨论的其他器件: CSD87350Q5DTL5001

大家好!

对于我们即将推出的项目  、我们预计使用 TPS53015、TPS53015DGS 同步降压转换器和 CSD87350Q5D FET、该 IC 是否将在未来7-8年中投入生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、IC 是  TPS53015、 TPS6209x、 CSD87350Q5D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan、我可以为 TPS53015发言-没有停止使用该器件、并且按照一般经验法则、我们不停止使用旧器件。 例如、TL5001发布于1994年、仍在生产中

    此致、
    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6209x、 CSD87350Q5D 这两个 IC 有什么用呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:  

    我已将此票证分配给相应的团队来回答与其他器件相关的问题。 请允许他们在下周早些时候与您联系。

    如果您有任何关于 TPS53015的问题,请随时创建一张新的机票,我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我相信 Chris Bull 之前就已经回答了这个问题。 重申一下、目前没有计划在未来7-8年停产 CSD87350Q5D。 我要将该线程重新分配给负责 TPS6209x 的团队。

    谢谢。

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    TPS6209x 有相同的答案、但是您想使用哪个"x"?  X 可以是0、1、2、3、5、 7.

    但我强烈建议使用最新和最出色的器件、因为它们通常具有更高的性能、更低的成本和更小的尺寸。  在 TPS6209x 推出 TPS6282x 后、现在我们有了 TPS62830x。   

    您的输入电压、输出电压、输出电流和应用是什么?

    谢谢。

    克里斯