This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:高温充电问题

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332579/bq25792-high-temperature-charging-issue

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610、BQ25798 BQSTUDIO

您好、Jeff

    在高温55 °C 培养箱环境中进行测试时、我们发现了一个问题、在此环境中、适配器已插入并且电池实际上已放电。

   下面是在55 °C 正常充电时的寄存器值(OK_EST.txt 55°)和异常充电时的寄存器值(Bad 55°.txt) 。 您能帮助分析发生了什么情况吗? 谢谢!

   e2e.ti.com/.../OK_5F00_55_B000_.txte2e.ti.com/.../bad_5F00_55_B000_.txt

 此致、

扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iishujie:  

    当 FET_EN = 1 (在 bqStudio 中以红色表示)时、您应该无法切换 CHG 和 DSG FET。 当 FET_EN = 0 (在 bqStudio 中显示为绿色)时、您应该能够切换 FET。 我已在我的 EVM 上确认此操作、请查看从 TRM 获取的以下图像。

    要切换 FET、您应该执行以下操作:  

    • 如果 FET_EN = 1、则向电量监测计发送 FET_EN/FET 控制命令(0x0022)。  
    • 如果 FET_EN = 0、您不必发送0x0022命令。
    • 然后、您应该能够通过发送0x001F 命令来切换 CHG FET、并通过发送0x0020命令来切换 DSG FET。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    很抱歉、我昨天可能说错了。 今天我会再试一次、事实是、当 FET_EN=0时、可以切换 CHG FET、DSG FET;FET_EN=1无法切换 CHG FET、DSG FET。

    1、我们现在 默认将 FET_EN 设置为1、CHG FET=0、DSG FET=0、这是否正确? 我认为这是不正确的、因为当 FET_EN=1时、CHG FET、DSG FET 无法切换。 我能将其匹配为零吗? 当 FET_EN=1时、我们的器件将在0°C 附近重新启动或关断。

    2、我们的步骤如下:

    当 Auto Refresh 亮起时、存在无法正确读取信息的可能性:

    此致、  

    lishujie.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iishujie:  

    当 FET_EN = 1时、监测计将控制 FET 的运行、因此您无法切换 FET。 当 FET_EN = 0时、这是 FET 的手动控制、允许您切换 FET。 我不确定"我可以将其匹配为零"的意思、但如果 FET_EN = 0、那么监测计将失去禁用/启用充电和放电的能力。  

    是的、当您尝试向测量仪表写入/读取时、应确保扫描和自动刷新处于禁用状态。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 和 Jeff、您好!

    我们当前的情况是 FET_EN=1、我可以将其设置为 FET_EN=0吗?

    1. 当 FET_EN=1时、我无法手动切换 CHG FET 和 DSG FET。 CHG FET 和 DSG FET 是否会自动随温度切换?

    2. 当 FET_EN=0时、CHG FET 和 DSG FET 无法随温度自动切换、只能通过 ME 手动切换?

    3. 我们在 ET_EN=0、我通过命令手动切换 CHG FET 和 DSG FET、bq25798芯片的 STAT 引脚异常、以及连接到引脚的指示灯闪烁时进行了实验? 达到 UTD UTC 的值时、器件将重新启动或关闭,接下来该怎么办?

    此致、

    lishujie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iishujie:

    如果您打开/关闭保护器 CHRG FET、并且 BQ25798充电已启用、且没有 TS 故障、STAT 引脚会闪烁、导致充电器 BAT/BATP 进入/退出 BATOVP。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    发生 BAT_OVP 现象时、转换器是否会停止开关、然后导致器件重新启动或关断? 它是否与我们的问题现象一致? 如果是由于 BAT_OVP 造成的、我们在这种情况下应该怎么做?

    此致、

    lishujie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iishujie。

    可以。  在 BQ25792上、转换器将在30ms 内关断。  请更改为 BQ25798。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们采纳了您的建议并替换了 bq25798、仍然存在这个问题、我们接下来该怎么办?

    此致、

    lishujie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilshujie;

    SYS 电压是否崩溃?  如果是这样、那么 SYS 上的负载对于输入电源而言太大。  增大输入电压或增大充电器的输入电流限制是否可以解决该问题?  您可以通过将 ILIM_HIZ 引脚连接到 REGN 来最大程度地增大充电器的输入电流限制(假设主机/控制器没有将输入电流限制寄存器写入较低的设置)。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       您可能忘记了我们之前的通信。

       当发生重新启动或关断时、VSYS 会变为电压崩溃、但 VBUS 是正常的。 那时、我们还为您测试了 VBUS、VSYS、VBAT 和 VBATP 的波形。 此外、此问题仅发生在电池 UTD/UTC 保护温度点(0 °)附近。 在这个温度点之后、如果我们继续将温度升高到55 °C 或降低到-20 °C、就没有问题了。  所以我认为这不是功率不足的问题。 事实上、我们还测试了器件的功耗、未超过我们提供的功率。 但是、当我们为 BQ25798设置 TS 忽略时、不会发生重新启动或关断。 自从我们设置 TS Ignore 后,我们已经测试了2个星期,机器运行正常。 如果您想了解更多详细信息、可以浏览最近的记录吗?

        今天、我们 通过将 ILIM_HIZ 引脚连接到 REGN 来最大程度地限制充电器的输入电流、该情况仍然会发生。  此外、我们尚未写入0x6和0x7、我们的输入适配器是未知适配器、因此它是默认值。 今天我们试图更改0x6和0x7的值、但发现写入无效、无法更改。

        我们是否有其他疑问? 我们接下来应该怎么做?

    此致、

    扬阳市

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    请允许我花时间查看这些信息、我将在收集更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian M ü,

       好的,谢谢! 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    您是否在 VBAT 上有任何外部负载? 你是否为 VBAT 的任何部分供电?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

         VBAT 上没有任何外部负载。 整个负载由 VSYS 供电。 我之前给大家发送了原理图、以后再给大家发送。 当适配器插入且电池达到 UTC/UTD 温度保护点附近时、会发生此问题。

         我不明白你说的是什么、VBAT 会掉电吗?我们试验的环境是从-20 °到55 °循环、除了芯片本身的运行方式外、没有人能控制 VBAT。

      

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    感谢您提供这些信息、在我提供最新信息之前、我必须收集更多信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian M ü,

       好的,谢谢! 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    我看过前面的示波器捕获、但是您能 再提供几个例子吗?

    一个 、在高于0C 时出现问题。

    在0C 时出现问题。  

    问题在0C 以下结束时执行一次?

    请捕获 VBUS、SYS、BAT 和 TS

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Christian M ü,

        问题发生在高于温度保护点之前的波形

        

           温度保护点或电池电压出现问题时的

       

         问题发生到低于  温度保护点之后的波形

      

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    在中间条件下、您能否将其缩小、以便我可以在波形转换为问题时看到它?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Christian M ü,

       ch1--vBus、ch2--vsys、ch3--vbat、ch4--ts

        

    图1

       

    图2

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    未连接电池或电池组保护器开路、是吗?  V (TS)高、所以处于 JEITA 凉或冷状态。  如果进入/退出 COOL 模式、BAT 可能会打开/关闭并达到 OVP。  如果处于 COLD 模式并且 TS 被启用、V (BAT)根本不应移动。  是否 TS 忽略位被置位、V (TS)是不相关的。  

    在发生 BAT 或 SYS OVP 事件后、转换器将关闭30ms。 使用 BQ25792或 BQ25798的波形? 798转换器在发生 OVP 事件后不应关闭30ms。  如果启用了充电并且没有 TS 故障、我预计两个器件上都会有 BAT 引脚脉冲。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       实际上、您可以通过更深入地浏览我们的通信记录来回答您的所有问题。
    让我再回答一遍。
    1.所有实验都连接到适配器和电池、  如果未连接电池、则不会重新启动和关闭。  

     ,根据您的建议使用 BQ25798、并且在 重新启动或关断时、TS  默认设置会启用

    问题仅在电池 UTD/UTC 保护温度点(0 °)附近发生。 在这个温度点之后、如果我们继续将温度升高到55 °C 或降低到-20 °C、就没有问题了。  

    4. 4月17日的波形包括重启事件之前、期间和之后的波形; 4/18的波形只是重启事件发生的波形。 TS  始终由默认设置启用。 从波形可以看出、当发生重新启动时、VSYS 和 VBAT 电压都会崩溃、这是发生重新启动的根本原因。 但目前尚不清楚是由 VBAT 电压崩溃导致的 VSYS 电压崩溃、还是由 VSYS 电压崩溃导致的 VBAT 电压崩溃。 我们已经尝试关闭充电功能(将0x0F Bit5设置为0)、但仍会出现相同问题

    5.当我们设置 TS 忽略时,将不会重新启动或关闭。 自从我们设置 TS Ignore 后,我们已经测试了2个星期,机器运行正常。 这是我们已验证不会重启或关闭的唯一方法

    我希望能回答您此次提出的所有问题。 事实上、我应该已经总结了至少3次。 我认为一些基本的信息和事实应该得到我们的同意,以便进一步深入分析,而不是要求我每隔几天提供一些基本的信息。 几天之后,我多次被要求提供基本信息,然后感觉回到了起点。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    我根本不了解启用 TS 功能是如何导致 SYS 崩溃的。  TS 功能的唯一作用是停止充电电流从 SYS 流向 BAT。 如果需要的话、这应该为系统提供更多的电流并防止一个 SYS 崩溃。  我唯一要指出的是、充电电流会停止得太快、以至于 SYS 引脚会因为 SYS 电容器过度充电而达到 OVP。  OVP 事件会导致转换器暂时停止开关(您可以监控 SW 引脚上的开关)、以便 SYS 电容器可以放电。  如果是这种情况、那么添加更多 SYS 电容器将会防止 OVP 事件。  如果您有其他方法来监测电池温度、例如监测计热敏电阻、那么我建议保持充电器的 TS 引脚处于禁用状态、并让监测计在电池超出安全充电范围时指示充电器停止充电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       我觉得这个问题很明显是充电芯片和电池电量监测计的一个协同问题、因为我们只需要在无任何改变的条件下拔出电池、而且是不能重启或者关断的。 因此、我们希望您和 BQ28z610团队可以一起分析可能的原因。 我们已经向大家发送了 充电芯片的原理图和电池电量监测计的原理图。 此外、除了具有热敏电阻的 BQ25798 TS、电池 BQ28Z610引脚4 (TS)还具有热敏电阻、两者都类似于103AT。
    至于您怀疑的 OVP、我们也怀疑它、并根据您的建议在 VBAT 引脚上添加了一个330uf 电容器、但它无效。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    我联系了  BQ28z610团队。 我们将对两个 EVM 进行与您的设置类似的设置、以便尝试重现这一问题。 我将在收集到更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Christian

       是否有任何可以更新的进度?

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    我们无法复制您在实验练习中看到的问题。 正如 Jeff 所提到的 、如果您有另一种监测电池温度的方法、例如监测计热敏电阻 、那么我们建议使充电器的 TS 引脚保持禁用状态、并让监测计在电池超出安全充电范围时指示充电器停止充电。

    此外,除了具有热敏电阻的 BQ25798 TS 外,电池 BQ28Z610 pin4 (TS)还具有热敏电阻,两者都类似于103AT。

    您提到您使用两个热敏电阻? 您是否均使用这两者?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Christian

         关于 BQ28Z610、现在它已经按照参考设计全部实现了:内部 TS 禁用、外部 TS 启用、所以需要外部热敏电阻;我也发了 BQ28Z610的原理图、我想这就是你需要两个小组对它进行综合评估的原因。 该设计现在是否合理?  

    此致、

    扬阳市

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    我认为这就是为什么我认为你两个团队需要全面评估它。

    是的、我一直在与 Guage 团队合作、但无法重现此问题。 由于您已经使用 BQ28Z610上的外部  TS 测量温度、因此我建议保持充电器的 TS 引脚处于禁用状态、并让电量监测计在电池超出安全充电范围时通知充电器停止充电。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Christian

    您的实验是否基于向 BQ25798和 BQ28Z610 EVM 添加热敏电阻? 事实上、我们仅通过禁用 BQ25798 TS 功能来解决该问题、但您一直都说、这样做不会是重启或关断的根本原因、因此我们想知道问题的根本原因是什么? 此外、如果 BQ25798和 BQ28Z610的原理图都正确、重新启动或关闭应该不会导致任何问题。 那么、原理图现在是否存在问题?

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    关于 BQ28Z610,现在根据参考设计已完全实施:内部 TS 禁用,外部 TS 启用,

    您遵循什么参考设计?

    如果同时禁用内部和外部 TS、仅使用 BQ25798上的热敏电阻、您仍然会看到这个问题吗?

    使用两个热敏电阻的目的是什么?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

      我们参阅 BQ28Z610数据表中的典型应用。 我们现在可以重点讨论以下问题吗?
    1. BQ25798和 BQ28Z610的原理图是否有任何问题?
    2.我的理解是必须使用 BQ28Z610的内部和外部热敏电阻之一、否则它没有设定一些温度相关的参数、比如 UTC、UTD、OTC、OTD、 等;当然、如果您有不同的意见、可以指出、但请清楚地解释;
    3、当然、为了防止机器重启或停机、我们确实禁用了 BQ25798的 TS 功能、这明显与 BQ28Z610的 TS 使用存在冲突、所以我们希望大家能够解释一下当前情况下该问题背后的机制。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    Unknown 说:
    2. 我的理解是、必须使用 BQ28Z610的内部和外部热敏电阻之一、否则它没有设置一些温度相关参数、例如 UTC、UTD、OTC、OTD、 等;当然、如果您有不同的意见、您可以指出它们、但请清楚地解释它们;

    是的、我们建议使用 电量 监测计 来监控电池温度、  并使 BQ 器件上的 TS 引脚保持禁用状态、并让电量监测计在电池超出安全充电范围时指示充电器停止充电。 在这种情况下、电量监测计可以写入电池充电器以禁用充电。 当同时使用电量监测计和电池充电器时、我们建议这样做、因为电量监测计温度监测的精度更高。  

     

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

      两个问题:

      1.如果只使用 Guage TS 功能、是否也可以在不通知 BQ25798的情况下关闭充电? 因为 BQ28Z610还具有温度检测功能、可关闭其充电 FET。
      2.您能否详细解释为什么以前不禁用 BQ25798 TS 功能会导致重新启动或关闭? 我仍然不明白问题背后的原理、

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    。 如果仅使用 Guage TS 功能、是否也可以在不通知 BQ25798的情况下关闭充电? 因为 BQ28Z610还具有温度检测功能、可关闭其充电 FET。

    否、BQ28Z610需要写入 BQ25798才能禁用充电。

    您能详细解释为什么以前不禁用 BQ25798 TS 功能会导致重新启动或关闭吗? 我仍然不理解问题背后的原理[/引述]

    我们目前正在研究这一问题。 正如 Jeff 所解释的那样 、TS 函数唯一做的就是停止从 SYS 流向 BAT 的充电电流。 他唯一的猜测 是充电电流停止太快、以至于 SYS 引脚会因为 SYS 电容器过度充电而达到 OVP。 您 通过 在 VBAT 引脚上添加330uf 电容来进行此尝试、但它无效。 我们需要对此进行进一步调查、但在不知道导致此行为的原因的情况下、我们无法提供有关何时解决此问题的准确时间表。

    我们也怀疑它,并根据您的建议在 VBAT 引脚上添加了一个330uf 电容器,但它尚未生效。

    我唯一的其他建议是移除 VBAT 引脚的300uf 电容并 将其添加至 SYS 引脚。

    此致、

    Christian。

    [/quote]