This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:我们是否可以使用 TPS25751配置 BQ25750?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25713, BQ25756, BQ25750, TPS25751, BQ25731, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355659/tps25751-can-we-config-bq25750-by-using-tps25751

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25790 、BQ25756、BQ25713、 BQ25731BQ25730

您好、先生/女士:

我们 要使用 BQ25750+TPS25751。

是否 可以使用 TPS25751配置 BQ25750?

我们有什么需要注意的地方吗?

请与我们分享您的体验。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    专家将很快与我们联系。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    TPS25751仅支持以下 BQ 器件:

    • BQ25790/2/8
    • BQ25756 (E)
    • BQ25713
    • BQ25731 (未来版本中)

     第 4.2.x 节介绍了每个器件配置的特定 BQ 寄存器。 如果 BQ25750 与上述其中一个 BQ 器件具有相同的寄存器映射、则您可以使用该选择、否则需要外部控制器。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond,

    TPS25751支持 Bq25730吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:  

    如果 BQ25730与前述文章中所述的受支持 BQ 器件之一兼容、则可以将 TPS25751与之搭配使用。 然而、TPS25751仅为特定 BQ 器件集成了固件、因此需要使用外部控制器来处理对特定寄存器的额外写入。 EC 可以使用4CC 命令"I2Cw"和"I2Cr"从 EC -> PD -> BQ 进行寄存器写入/读取、请参阅 TPS25751技术参考手册、了解有关这些命令的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf?ts = 1715624645043&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25751 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林