请查看随附的 BQ27Z746YAHR 设计、并分享您的反馈和评论
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是更新后的设计及其方框图、您能否回顾一下设计并分享您的宝贵反馈?我还想 询问电量监测计中名为 BAT_SP 和 BAT_SN 的2个引脚的用途和功能。 目前、我们已暂时向这些引脚添加了测试点、但我们希望了解它们 建议采取的措施。 能否提供有关这些引脚的详细信息以及应如何处理这些引脚的任何具体说明?
您好!
我们使用的 SoC (主器件)的工作电压为3.3V、VOH (min)为2.64V、VOL (MAX)为0.66V、从器件 BQ27Z746YAHR 和 BQ25628ERYKR 的 VIH (min)分别为1.26V 和0.78V;VIL (MAX)分别为0.54V 和0.42V。
在给定这些电压规格后、主器件(SoC)和从器件(BQ27Z746YAHR 和 BQ25628ERYKR)之间的接口电压电平可能存在差异。 这种失准引起了对接口的兼容性和正常运行的担忧。
您能否提供指导、说明我们继续使用上述电压值是否可以接受? 此外、如果有任何推荐的解决方案或替代方法来确保 SoC 和从器件之间的兼容性、我们非常感谢您对此问题的见解。