This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:ucc25660

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC25660, UCC28951, UCC28180, UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343046/ucc25660-ucc25660

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件: UCC28180、UCC256402、 UCD3138
尊敬的 TI 团队:
我们设计了 仅带 UCC25660 IC 的504瓦(84v-6a)和1200瓦(64v18.5A) LLC 原理图、您能否验证 我们的原理图 和设计工具。
请找到随附的 文件。
应用:- EV 充电器  

谢谢  

阿迪亚·阿里亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会告诉您我的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您能否降低 LM/LR 比、以便在输入和输出电压变化时减少频率变化。 可以从比率3开始。 这也有助于实现 ZVS。

    请与更新后的值共享设计收集器。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    先生、如果可能、您可以根据我们的应用程序的要求修改工具、我将分享这些详细信息

    应用:- EV 充电器1200W   

    交流输入电压 :- 170V-265V

    直流输出电压 :- 64V

    直流输出电流:-18.7A

    最大输出功率:- 1200W

    效率:- 90%

    应用:- EV 充电器504W   

    交流输入电压 :- 170V-265V

    直流输出电压 :- 84V

    直流输出电流:- 6A

    最大输出功率:- 504W

    效率:- 90%

    谢谢

    阿迪亚·阿里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我建议您在构建原型之前、在整个负载/输入电压范围内设计和仿真功率级。 问题是、 我 选择的功率级组件 可能无法购买。  我绝对可以评论

    您能告诉我为什么选择 LLC 用于1.2kW 设计吗?  通常、 对于1kW 以上的设计、我们建议使用相移全桥控制器(UCC28951数据表、产品信息和支持| TI.com)。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我们之所以选择这款 LLC 控制器、是因为它具有成本效益、根据您的建议、请针对1k.w (64v-15.6a)修改工具。 对于504W (84v-6A)和电源组件、我们可以管理或将该工具用作参考。 我们根据可用的功率元件进行修改。

    还请验证我分享的原理图、

    应用:- EV 充电器1000W   

    交流输入电压 :- 170V-265V

    直流输出电压 :- 64V

    直流输出电流:- 15.6A

    最大输出功率:- 1000W

    效率:- 90%

    太棒了

    阿迪亚·阿里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:

    以下链接将带您进入用于 UCC25660器件的 Excel 设计工具。  您可以使用 此工具 选择 LLC 设计所需的组件以满足您的规格。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-2ms9HcHm1B/1.0/UCC25660x_CALC_1.0.xlsx

    在审查了您的电源要求之后、您很可能需要一个 PFC 前端来进行设计。  您可以考虑使用 UCC28180并设计一个从交流输入到390VDC 的 PFC 前端、然后设计390V 至64V 的 LLC。 以下链接将使您转到 UCC28180的产品文件夹、您可在其中找到应用手册 设计工具了解如何设计 PFC 升压前端。  如果您对此器件有任何疑问、请 在 e2e 上发帖、以便相应的应用工程师可以回答您的问题。

    https://www.ti.com/product/UCC28180

    我还有另一个建议给你。  您可能需要搜索参考设计库、以查看是否存在满足您电源要求的现有参考设计。  以下链接将带您进入参考设计库、只需输入您的输入和输出功率要求、该工具就会找到与您可以使用的电源要求最接近的设计。  

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikant P
    我们希望进一步寻求、而不仅仅是坐在那里并交换回复、  

    1.我分享了你的设计工具填充我的第一篇文章,如果你真的有一些建议,请改变那里,并发回来。 它与您今天提到的工具是相同的。 再次重复-您有我们的填充工具, sch ,设计要求,请在工具和有关 sch 的建议中分享修改

    2.注意您的建议也使用 PFC ,所以准备另一个设计,但首先我们将尝试不使用 PFC。

    请支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:

    我认为、由于具有宽输入范围、采用 PFC 前端将是您进行设计的最有效方法。

    如果您选择这样做、我将使用 UCC28180参考 PFC 前置稳压器的 Excel 设计计算器。

    我建议您为来自 PFC 的390V 输入重新设计 LLC。

    您只需修改您之前引用的 Excel 设计工具。

    此致、

    M·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    1.我理解您的观点、因此请分享适用于1kW 64v-15.6A、LLC (ucc25660)+PPC (UCC28180)的 Excel 设计计算器、我已经分享了 LLC ucc25660设计计算器、请分享 ucc28180设计也根据进行修改、

    2.请分享您建议的用于504瓦84v-6a 的修改 LLC 设计计算器。

    太棒了  

    阿迪亚·阿里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:

    Excel 设计工具已放在网上、可在设计过程中为设计人员提供帮助。  设计人员可以根据自己的设计需求对此进行修改。  设计人员只需输入输入和输出功率要求、然后根据相应的效率 需求选择组件即可。  

    如果工程师不想这么做、我们还有另一个可以使用的工具 Webench。  您的设计人员只需输入输入和输出功率要求、该工具就会生成原理图和物料清单(BOM)。

    UCC25660器件没有 Webench 工具。  但是、UCC256402 LLC 可以实现、您可以使用它来生成采用 UCC256402的设计。  以下链接将带您进入 Webench 设计工具。

    https://www.ti.com/product/UCC256402?keyMatch=UCC256402&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT#design-development

    对于 UCC28180、有一个 Webench 设计工具。  以下链接将带您进入该页面。

    https://www.ti.com/product/UCC28180?keyMatch=UCC28180&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    此致、

    M·O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:

    我查看了原理图、只是针对 LLC、连接似乎并不完整。  您能向客户再次核实一下吗?

    如果您提供 LLC 和 PFC 的原理图、我会为您详细了解吗?

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请找到随附的504瓦和1000瓦 原理图文件

    请验证 仅504瓦 LLC 和1000瓦(LLC + PFC)这两个原理图

    如果发现任何错误 connectione2e.ti.com/.../6013.UCC25660x_5F00_CALC_5F00_1.0-84v_2D00_6A_2800_504watt_2900_.xlsx、请进行标记

    e2e.ti.com/.../ti-dsn-external-power-supply-1000watt.pdfe2e.ti.com/.../ti-dsn-LLC-part-1000-watt.pdfe2e.ti.com/.../ti-dsn2-pfc-part-1000watt.pdfe2e.ti.com/.../T.I-SCHEMATIC-only-LLC-504watt.pdfe2e.ti.com/.../ti-dsn5-_2800_1_2900_-external-power-supply.pdf

    谢谢!此致

    阿迪亚·阿里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我查看了540W 原理图并发表以下评论。

    1. L1和 L2应该是位于匀场电感器上的器件。  这看起来像原理图上的变压器。  这是不正确的、需要修复。
    2. LLC 变压器的输出或连接不正确。
      1. 请参阅设计工具中的 Excel 原理图以了解正确的连接和变压器引脚排列。
      2. 180W UCC25660EVM 也是很好的参考。  通过以下链接可转到用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucv2a/sluucv2a.pdf?ts = 1713207994275&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC25660EVM-064%253FkeyMatch%253DUCC25660EVM

     

    1. 补偿反馈不正确。
      1. 请更正并使用 Excel 工具原理图作为参考。
    2. 不需要 C115。

     

    我查看了1000W 原理图、它看起来与540W 原理图相同。  同样的建议同样适用。

    Excel 工具原理图参考:

     

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您查看我们的原理图、感谢您提供反馈、我想告诉您 L1是 LR 电感器、C115是 CR。


    对于补偿反馈、根据我们的要求、我们使用两个光耦合器、一个连接到 MCU 并从该 MCU (充电曲线 MCU)获取反馈、另一个光耦合器连接到高压总线或12v 稳压器。 这用于双重安全目的

    经过一些更正、我将再次分享 仅504个 LLC 原理图、以及剪切1000瓦 PFC+LLC)、请验证原理图。 您的反馈对我们很重要。  

    请找到所附文件。

    e2e.ti.com/.../504-WATT--LLC-ONLY-TI.zipe2e.ti.com/.../1000-watt-pfc_2B00_-llc-sch.-TI.zip

    谢谢

    阿迪亚·阿里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了504 W 原理图、没有看到任何变化。   

    我查看了1kW 原理图、结果看起来是正确的。  但是、反馈看起来不正确。  您曾提到您使用 MCU 来控制反馈。  我没有从事这种反馈的经验。  然而、UCD3138和 C2000器件确实使用数字反馈。   

    其中提供了一个 Excel 设计链接、可用于检查功率级中的组件与原理图以及 UCC25660x 的器件设置。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC25660X-CALC

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1. 1kW 设计- PFC +LLC

    A.感谢审核 SCH。

    B.感谢您分享的 Excelsheet ,我们已填写并附在这里,请审查和建议,如果有任何更正。

    C.我也分享了版面。 以获取您的建议。

    2. 504W 设计-仅 LLC 设计

    a.附上了正确的原理图、请查看

    B.反馈通过由 MCU 驱动的光耦(ISO1)作为电池充电器。 另一个光耦合器(ISO2)用于在 MCU 发生故障或某些问题时提供保护。 我们已经通过我们的 MCU 使用了这种反馈和充电曲线控制。 因此无需重新检查反馈。

    c.感谢您分享的 Excel 工作表,我们已经填好并附在这里,请审查和建议,如果有任何更正.

    D.对于高侧和低侧 MOSFET 或 IC 驱动引脚是否正常、我们是否需要使用外部栅极驱动? - MOSFET 部件号为 WSJM65R099DX ,(随附数据表)。

    e.我将首先使用1KW 布局 PCB (仅使用 LLC 部分来测试该设计。

    f. L1是 LR 而非变压器、C115是 CR。

    请找到所附文件。

    e2e.ti.com/.../1k.w-design-file-TI.zipe2e.ti.com/.../5875.504-WATT--LLC-ONLY-TI.zip

    谢谢  

    阿迪亚·阿里亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    Mike 目前不在办公室。 他应该在下周前与您再见面。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将审查您的查询并尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在讨论这一问题、很快就会回来与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MCU 反馈、您可以执行控制输出电压的操作。  然而、由于 UCC25660是为模拟控制设计的、因此我们无法就如何补偿环路提供太多指导。  但是、如果您希望进行数字控制、TI 提供可用于此应用的 UCD3138和 C2000数字控制器。  如果您对上述任一器件有疑问、请在新主题中的 e2e 中重新发布您在标题中有疑问的器件。  这样做是为了让相应的应用工程师能够帮助您完成设计。

    您是否仔细检查了原理图与设计?  所选的元件需要在计算值的+/- 5范围内。

    对于 FET、您选择完全接合 FET 时、需要55nC 的电荷。  驱动器具有0.6A 的 SINC 和拉电流。  完全开启 FET 大约需要92ns、经过 Vgs (th)和米勒平坦区域 需要50ns。  您应该能够使用板载驱动器。  如果您希望转换时间更快、我建议使用外部驱动程序。

    布局时的稳健性。  数据表的第8.4.4节提供了有关如何设计这些器件的布局的指导。  我们还提供了一个评估模块、可用作有关如何布局电路板的示例、您可以在以下链接中找到该模块。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluucv2

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    另请验证设计工具 ucc25660的功率为1KW 和504瓦。

    我对这两种型号共享 ucc25660的设计 Excel 表格。


    e2e.ti.com/.../1kw-design-excel-sheet-llc-part-ucc25660.zipe2e.ti.com/.../504-watt-only-llc.zip

    谢谢

    阿迪亚·阿里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Excel 工具应帮助您验证这两个设计。   只要您选择的元件在+/-5范围内、您的设计就应该正常。

    您如何寻找可检查您的设计的工具?  您有任何疑问吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike  


    我们使用了该工具并按照我们所知填写内容、我们只是想利用 TI 团队的经验来验证我们对 Ln/LPS/LPS Qe 的选择。 这样我们就可以获得最佳的 优化设计。

    您能否在我们填充的工具中验证我们的 LLC 核心组件参数,已在上次回复中附上? 请同时支持。


    我们已经安排了板,它的组件组装下。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了用于1kW 设计的 Excel 工具。

    您为 RLLupper 和 RLLlower 选择的值不在建议值的+/-5%范围内。

    您为 R25选择的电压不在+/- 5%之内。

    请记住、在使用 Excel 设计时、使用+/-5%的值和建议值。  这同样适用于您的两个设计。

    此致、