This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:采样电流精度

Guru**** 2538030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360888/bq76942-sample-current-accuracy

器件型号:BQ76942

大家好、客户希望计算采样电流精度、计算结果为0.018A、100A 时的实际误差为200 -300mA。

您能否帮助检查计算方法是否正确?  它们使用 CC2和 CC3。  计算过程如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    我不会说中文。 因此很难确切地知道在这里做什么。 您能翻译一下吗?

    但我注意到、它们似乎有一个50uOhm 的感应电阻器。 1LSB 为~7.6uV。 失调电压误差为1LSB、因此7.6uV/50uOhm = 0.152A。 因此、即使没有电流、也可以读取到+/-152mA 之间的值。

    此外、该值是电流测量的分辨率(152mA)。 因此、电流只会以152mA 的阶跃变化。

    如果他们记录了电流、是这样吗? 使用 CC3应该能够滤除一些失调电压噪声。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙