This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:充电电流会因 PWM 或输入电流降低而降低?

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358981/bq24800-charging-current-reduce-due-to-pwm-or-input-current-reduce

器件型号:BQ24800

大家好、

我们需要知道充电电流何时由于重负载而降低、低于电流限制触发、

PWM 是否采取了任何措施来降低充电电流 或其行为仍然相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    Unknown 说:
    我们想知道在触发电流限制下的重负载导致充电电流降低的情况、

    时序可能会因输入电压/电流限制、电池电压/充电电流和系统负载而异。

    Unknown 说:
    PWM 是不是为了降低充电电流 或者其行为仍然不变?

    是的、如果充电电流减小、PWM 将发生变化。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moyer:

    但如果它只减小降压转换器输出的充电电流、电池电压仍然相同、那么占空比应该相同、对吧?

    那么、好奇 PWM 究竟 发生了什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    但如果它只减小降压转换器输出的充电电流、电池电压仍然相同、那么占空比应该相同、对吧?

    那么、好奇 PWM 究竟 发生了什么变化?

    [/报价]

    很抱歉这么混乱。 是的、如果充电减少、PWM 应该保持不变、但是如果充电电流减少到一个低值、PWM 模式可切换至 PFM 模式。

    此致、

    Christian。