This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:LM5071是否可以处理升压?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071, PMP22301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359869/lm5071-can-the-lm5071-handle-boosting

器件型号:LM5071
主题中讨论的其他器件: PMP22301

我要向现有产品添加双以太网。 PoE 是设计要求之一。

该系统通常由24 VDC 供电(壁式电源或类似电源)。  系统总功率不超过8瓦。

我获得的第一个搜索结果是 LM5071。这是一个很好的解决方案、因为它允许系统与 POE 或外部直流电源进行隔离、从而使客户能够选择电源(另一个设计要求)

但这提出了几个问题。

示例显示了3.3V 和5V、但没有更高的值。 似乎没有 Vout 的最大规格。  变压器的输出可以设置为24V 吗?

LM5071是否可以处理来自外部电源的24V 至24V 降压/升压操作?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的联系。

    AN-1430 是基于 LM5071的3.3V 反激式转换器参考设计。 您可以考虑修改次级侧电路、将输出更改为24V。

    PMP22301 是一款24V 反激式参考设计、您可以考虑使用 PMP22301的参数来调整 LM5071次级侧电路。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diang。

    这就是我的第一个问题。 第二个问题:

    LM5071的24V 输出是否可以使用来自外部电源的24V 输入? 换句话说、LM5071能否进行降压/升压配置?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    感谢您的答复。 是否希望直流适配器位于次级侧? 您可以使用 ORing 二极管、如 Blow Option3位置、将24V DC 与24V PoE 输出进行 ORing。  

    如需了解更多 ORing 电路信息、请访问 www.ti.com/.../slva306a.pdf

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 答案是:LM5071中的直流/直流控制器仅限降压。 这就是我想要的。 谢谢。