This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050C:PTN4050AAZ 引脚

Guru**** 2518120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359830/ptn04050c-ptn4050aaz-pins

器件型号:PTN04050C
主题中讨论的其他器件:TPS62913

我正在尝试使用 TPS62913等不同的 TI 直流/直流转换器设计 PTN4050AAZ 尺寸的新器件。 它似乎与焊接到主板的 PTN4050C 具有相同的引脚。 您能帮我弄清楚这些引脚的器件型号是多少 、以便我可以自己进行设计吗?

参见下面包络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramgopal、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    PTN4050C 和 TPS62913是两种具有不同引脚排列的不同器件。
    PTN4050C 是一种升压模块。  https://www.ti.com/product/de-de/PTN04050C
    TPS62913是一款降压转换器。  https://www.ti.com/product/TPS62913

    您想 提供有关应用的更多信息(直流输入范围、输出电压、输出功率)、以便我们查找合适的器件吗?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    TPS62913可用作 IBB。 您也有相应的评估板。

    我的问题与识别引脚有关。 我需要带有焊球的引脚的品牌和模型、以便我可以在设计中复制该信息。 我需要表面贴装版本。 如果我要设计一个类似 PTN4050AAZ 的微型 PCB、我也必须使引脚正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    感谢您的更新。
    数据表中提供了 PTN4050C 的引脚信息:

    数据表的最后几页提供了有关封装尺寸和尺寸的机械数据。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我有这些信息。 我需要引脚的制造商和制造商。 因此我可以对其进行复制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    您指的是引脚的材料? 数据表的"质量"部分以及订购表最右侧一列中提供了有关封装的一些其他信息。

    希望这包含了您缺少的信息。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。

    我正在重新设计一个尺寸与具有   TPS62913和周围元件的 PTN4050C 或 PTN4050A 相同的小型 PCB 、以匹配 PTN4050AAZ 的尺寸。 我可以知道引脚的部件号、制造商或制造商、以便我可以复制它们吗? 您可能需要  使用 PTN4050C 或 PTN4050A、这无关紧要。 我对表面贴装版本感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    我很抱歉我的困惑,但我完全不明白什么是"制造或制造商"的数据。
    您能更详细地解释一下请求吗?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 在制造 PTN4050C/A 时、我假设他们使用的是第三方公司、该公司制造用于制造 PCB 的引脚。 我希望获得这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    感谢您的澄清。
    那么、问题是物理金属引脚来自哪里、这些引脚在制造过程中连接到封装。

    如果数据表中未列出该数据、则该数据称为 TI 内部数据。
    我很抱歉,我不能在这里提供任何帮助。

    非常感谢您的理解。

    此致、
    尼克拉斯